This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:带3.6锂电池的 TPS61291 3V3

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291, TPS61099
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804695/tps61291-tps61291-3v3-with-3-6-li-battery

器件型号:TPS61291
主题中讨论的其他器件: TPS61099

您好!

我想将 TPS61291与 LiMnO2电池配合使用(3V 满、2V 接近空)。 该器件将为主应用提供3.3V 电压。 我们将使用的电池类型也可用作 LiSoCl2、其起始电压为3.6V、类似于锂离子电池组。  由于有可能(但不推荐)插入这样的电池、因此如果器件损坏、则会很糟糕。 所有输出电压为3.3V 的器件的最大额定值均大于4V、因此不会出现问题。

当输出电压为3.3V 时、如果 TPS61291使用3.6V 电源供电、这是一个关键问题、还是只是"压缩"并正向电压? 我知道、可以切换到旁路、但这仅在 MCU 已启动时可用、以确定电压为3.6V 并切换到旁路。 稳压器将处于升压配置状态的几毫秒时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jonahan:
    您的项目计划是什么?
    如果有时间、我建议您查看 TPS61099。 它具有降压模式、当输出电压略低于输入电压时、转换器可以供电。 此函数不需要 MCU 即可进行控制。 我认为它非常适合您的应用。