This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53635-Q1:脉冲测试

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53635-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804123/lm53635-q1-pulse-test

器件型号:LM53635-Q1

尊敬的所有人:

我的其中一位 AA 想知道 LM53635-Q1是否可以保持以下脉冲测试:

ISO 7637测试1

ISO 7637测试2a

ISO 7637测试3a

ISO 7637测试3b

如果部件无法维持它们。 您是否可以建议任何替代的 p/n?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    LM53635-Q1的建议最大电压为36V。 要承受高于36V 的瞬态电压、您需要添加输入瞬态保护。 这是通过 ISO 7637脉冲的标准方法。 您可以在以下应用手册 中看到示例线路瞬态保护电路:www.ti.com/.../snva717.pdf

    如果有任何疑问或您有任何其他问题、请告知我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、
    感谢您的提示。
    此致、
    Domenico