请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 您好!
对于我的应用、我使用12伏、38安时的铅酸电池。 我将其用作 UPS。
我需要大致估算电池的总容量。 为此、我执行一个测试、在该测试中我对电池放电。
根据技术参考手册、我知道我必须低于 EDV2阈值。 默认情况下、此阈值的 RSOC 为 Battery Low %= 7%。 由于我的应用是 UPS、因此我的剩余电量很低并不方便(如果测试后出现电源故障、这会是一个问题)。 因此、我想将该阈值增加到大约90%、但我担心、如果我这样做、对完整充电容量的估计将会太差。
是否有任何建议来定义电池电量低%参数、因为我的期望值是足够准确的总容量估算值和尽可能高的电池电量低%?
谢谢、此致、
轴