请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ34002 尊敬的所有人:
如果您询问有关 LMZ34002的信息、您会介意吗?
我们的客户希望了解以下问题的答案。
根据数据表第20页的"12.11同步(CLK)"、此 器件在外部时钟出现前以 RT 模式工作。
如果我们仅使用 RT 模式、则无需使用外部时钟?
根据数据表、有下图所示的焊盘图案。
此图中红色框所包围的三个矩形的垂直尺寸为1.6 mm、水平尺寸为1.7 mm、这是否正确?
如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。
此致、
是的、奥特伊