This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:可支持 Sys -引脚的最大电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803770/bq25895-maximum-current-of-sys---pin-can-be-supported

器件型号:BQ25895

大家好、  

抱歉、我是电源管理系统的初学者。

我想创建电池管理系统,该系统可以为18650 (锂离子)电池充电。

我的系统使用3.3至4V 和至少4A。  

BQ25895是否可以支持它? 或者我可以使用的部件还有另一个选项??

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BQ25895是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。 它可以处理高达5A 的总负载电流、即充电电流和系统电流之和。

    谢谢、

    宁。