This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:具有更大 MOSFET 驱动电压的外部电源

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022-Q1, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803239/lm5022-q1-external-power-supply-to-have-a-larger-mosfet-drive-voltage

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5022

您好!

我设计了一个具有以下规格的升压转换器:

输入电压30/40V

输出电压325V

输出电流为600mA

f 200kHz

我使用 LM5022-Q1作为 IC。  我需要了解如何使用外部电源来使用大 MOSFET 驱动电压。 由于内部电压(Vcc 引脚)达到7V、我想使用10V 或15V 的驱动电压。 是否有人可以帮助我解决这个问题?

谢谢、

Gerardo SAGGESE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、

    感谢您考虑使用 LM5022。 是的、可以提供更高的驱动器电压、但请记住不要超过 VCC 16V 最大额定值。 您需要考虑的两种方法:

    选项1:最简单的方法是将 VIN 和 VCC 连接在一起、然后将外部源(例如10V)提供给 VCC。 由于10V 高于内部 LDO 设置点、因此 LDO 关闭。

    选项2:在 VIN 引脚上插入一个二极管。 阴极连接 VIN、并使您的输入线路阳极。 然后、通过二极管将外部电源(例如10V)馈送到 VCC 电容器。 如果 VIN 降至 VCC 以下、VIN 侧二极管会阻止反向流动电流、VCC 侧二极管会在外部电源丢失时防止电路中断。


    此致、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的提示。 我尝试了一种解决方案、可能有点不同。 IC 运行良好、唯一的问题是输出电压纹波中存在奇怪的行为。

    可以帮助我解开它吗? 您对我的解决方案有何看法?

    原理图和输出电压波形如下:

    此致、

    Gerardo Saggese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是由输出电容器的0.2Ohm ESR 引起的。 降低 ESR 将降低纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到了。 感谢你的帮助。

    此致、

    Gerardo