大家好、
我的客户想知道 从器件涵盖哪些故障条件 、并通过双通道汽车同步降压控制 器评估模块 LM5143-Q1EVM-2100的电源正常状态进行监控。
谢谢、
Franz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户想知道 从器件涵盖哪些故障条件 、并通过双通道汽车同步降压控制 器评估模块 LM5143-Q1EVM-2100的电源正常状态进行监控。
谢谢、
Franz
您好、Tim、
我是客户、感谢 Franz 的发帖。
更多详细信息:我有一个多相4通道单输出交错设计、可用作驱动激光二极管的电流源。 功能已增强、一切正常、现在我必须考虑可靠性和安全性。
如果一个控制器(2选1 )或通道(4选1)出现故障、我必须关闭整个系统。 这就是为什么有些问题可能 是肯定/不回答…。
1."电源正常" PG 是否 仅由调节电压控制?
2. PG"硬接线"是否连接到 PWM 输出(电源不良-->输出关闭)?
3.如果 一个通道关闭,其他通道会发生什么情况?
4.如果需要、我是否应将所有 PG 输出与线连接以关闭全部器件?
uV 表示偏置电压和 输出电压 uV、电源电压 uV 必须通过 EN 输入来实现?
6. OV 是输出电压的 OV
7. OC 是明确的。
8.除输出电压外,每个通道(从站和主站)都监控这些故障?
9.最后,您 是否知道如何确定可能故障的原因?
提前感谢
弗兰克