请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 您好!
根据 bq77915数据表、SCD 延迟时间有2个选项、如下所示。
如何选择 SCD 延迟时间选项?
μs -120mV 阈值和960 μ s μs 时间、并希望更改为400 μ s 延迟时间。
请告诉我如何更改 SCD 延迟时间选项。
此致、
Nicky
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.