This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:适用于 PoE+和1000BASE-T 解决方案的参考设计或 EVM

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798392/tps23754-reference-design-or-evm-for-poe-and-1000base-t-solution

器件型号:TPS23754

是否有适用于采用1000BASE-T 解决方案的 PoE+的参考设计或 EVM?

我觉得现有的 PoE+设计仅是100Base-T。

(例如、TPS23754的 EVM 等)  

如果设计与 TPS23754以外的其他器件的 PoE+和1000BASE-T 匹配、则没关系。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    请参阅 TPS23754EVM-383: www.ti.com/.../TPS23754EVM-383
    连接器"J3"可支持:10/100/1000 Base-T、以太网供电+(PoE+)。

    数据和电源在 PoE 中是独立的、您可以选择任何具有1000BASE-T 变压器的 PoE PD。

    如果有其他问题、请告诉我、谢谢!

    此致、
    廖青
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、

    我们对建议作出答复已~5天。 还有其他要求吗?

    如果没有、我们非常感谢您通过在"已解决"按钮上进行切片来关闭此主题。 如果需要其他帮助、请告知我们。

    感谢您使用德州仪器的 PoE 产品进行设计、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    请随时告诉我问题是否已解决、或者您还有其他问题。
    如果我的答案涵盖了您的问题、请单击"解决"按钮、告知我们关闭问题、非常感谢!

    此致、
    廖青
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    廖三

    感谢您的回复、

    抱歉、还有其他问题;
    TPS23754EVM-383准备了许多测试点(用户手册第4页)。
    这些测试点是否有测试数据或波形?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、  

    对于某些波形(例如:启动)、可在数据表中找到该波形。  

    遗憾的是、对于测试数据、我们没有所有测试点的测试数据。 我们建议您订购一个 EVM 来测试您感兴趣的点。  

    谢谢!

    此致、  

    廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    答案是否有用、或者您是否需要进一步支持?
    如果问题得到解答、请点击"解决"按钮、告知我们关闭问题、非常感谢!

    此致、
    廖青