This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:TPS65218B1问题的原因

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802516/tps65218-cause-of-tps65218b1-problem

器件型号:TPS65218

您好!

我认识到 TPS65218B1存在以下文件中的问题。

http://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS65218xx_5F00_Rev_5F00_history.pdf

我的客户已使用 TPS65218B1、担心出现问题。

如果这些问题从未发生过、是否会发生?

您能否分享这些问题的原因?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi-San、

    TPS65218 -B1数据表准确且最新、具有修订历史记录中列出的所有限制。 电气规格修改了相关温度范围的最小值和最大值。

    我发布的 PDF 只是一个综合列表、因为 TPS65218D0数据表并未说明在新版本器件中修复的所有问题。 正在考虑使用新版本的客户可使用 PDF 作为指南。

    在修订数据表时使用-B1器件的客户在进行更改时收到了 PCN。 最近一次修订是在2017年11月进行的、-B1器件在2018年4月左右更改为 NRND。 我们强烈建议客户对-D0器件进行认证、但如果他们选择不进行认证、则应在为修订的规范列出的电压、电流和温度条件下测试 B1器件、以确保其系统在所需的应用中正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian - San、

    他们担心产品已经发货、因此必须验证是否会出现问题。
    如果可能出现问题、他们可能需要召回他们的产品。
    您能否分享这些问题的原因?
    这些问题是否受老化的影响?
    换言之,老龄化是否有可能造成问题?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TQ、

    这些问题与器件的老化无关。  

    它们是由原始电路设计的限制引起的。 如果条件(电源电压、温度、负载电流等)有利于暴露-B1芯片修订版本设计的缺陷、则会立即发现它们。

    这就是重新设计-D0版本并修复问题的原因。