请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63802 您好!
帮助我们实现降压/升压的任何想法。 请参阅 UL 评论和我的评论。
为您提出的问题:
- 如果 FB 电压与 VOUT 相同、TPS63802的输出电压可以有多高?
- 如何将 VOUT 耦合到 EN?
降压/升压转换器:
- [UL]问题源于这样一个事实、即电阻分压器网络中用于向 FB 线路提供反馈电压的电阻器可能会出现任何故障值。
- [ME]问题是、当电阻器出现故障时、升压转换器的输出可能会无限高。 如果电阻器作为不可无阻组件满足要求、设置的输出电压是否会被视为最大值? 我们的顾问认为这是可以接受的。 即使电阻器是无阻的、仍然可以通过使用可计数故障来使其开路。 更多详细信息、请参阅 UL 60079-11的第8.5条
问题是、如果反馈分压电阻器变为开路–升压输出可能会无限期地处于高电平。
- [UL]为了完成升压稳压器的钳位以进行本质安全分析、您需要钳制 VOUT、FB 和 EN 引脚。
- [ME]为什么选择 FB 和 EN? 无论 FB 发生什么情况、都会对 Vout 进行钳位、我们可以增大 EN 上的电阻器值。
谢谢!
Blake