This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:LMR23630最大占空比

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802062/lmr23630-lmr23630-maximum-duty

器件型号:LMR23630

尊敬的 TI 专家:

我想知道最大占空比额定值和最大占空比的开关频率条件。

数据表中没有信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将与产品团队讨论您的问题、下周我将跟进您的问题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    在该部分中、我们没有指定最大占空比、但我们确实有大约100ns 的典型关断时间值。
    因此、无论您选择何种频率、该器件为引导电容器充电所需的最短关断时间通常为100ns

    谢谢
    -Arief