This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:DIAG_OUT 的输出电阻

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TPS65381EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802584/tps65381a-q1-output-resistance-of-diag_out

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65381EVM

在 tps65381A-Q1的数据表中、第35页、注:

'在 kΩ 中、输入电容器上需要至少100 k Ω 的串联电阻

ADC 输入的滤波器。 "

 100k 电阻器应该放置在这里的原因是什么?

在其他文档《TPS65381EVM 用户指南 》SLVU847A 第4页的该原理图中,此处仅添加了一个100Ω Ω 电阻器。


100K 或100、哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上这两个都是正确的。 当您阅读更多内容时、您将发现 DIAG_OUT 可以同时为数字 I/O 和 ADC 提供数据。

    当 DIAG_OUT 用于数字 I/O 时、建议使用100 Ω 串联电阻器、以防止可能的短路损坏 DIAG_OUT 缓冲器。

    当 DIAG_OUT 与 ADC 配合使用时、一个100K 欧姆串联电阻器和一个电容器将为 ADC 创建一个非常干净的模拟信号。

    我希望这能回答你的问题。