请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65381A-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS65381EVM
在 tps65381A-Q1的数据表中、第35页、注:
'在 kΩ 中、输入电容器上需要至少100 k Ω 的串联电阻
ADC 输入的滤波器。 "
100k 电阻器应该放置在这里的原因是什么?
在其他文档《TPS65381EVM 用户指南 》SLVU847A 第4页的该原理图中,此处仅添加了一个100Ω Ω 电阻器。
100K 或100、哪一个是正确的?