This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:使用 bq24295的电源管理

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799329/bq24295-power-management-using-bq24295

器件型号:BQ24295

您好!

我想构建可为以下设备供电的管理电池电路:

-主系统(3.3V)

-电池(锂聚合物、1节电池、2800mAh、3.7V)

-通过 USB-A 的外部器件(最大5V - 1A)

必须考虑几个用例:  

-当适配器 mini-USB 电缆插入移动电源时、充电器会启动 D+D-检测以确定输入电流能力、并将充电器输入电流设置为不超过检测到的值。 如果外部器件通过电缆连接到 Type-A USB 终端、适配器电流将保证旁路电话仅为剩余的额外电源为电池充电。

-在升压模式下运行的移动电源,拔下适配器并将电池电压升至大约5V 以为外部设备充电。  

-主系统应始终通电

bq24295是最佳选择、但我想了解移除适配器后、该芯片如何切换到升压模式。 我想在没有软件控制的情况下控制所有模式。

提前感谢您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hafedh、

    仅为了澄清其中一个用例:
    如果插入了移动电源的适配器并且插入了需要充电的外部电话、移动电源(使用 BQ24295)只能根据其自身充电电流的 D+/D-检测来设置电流限制。 这意味着它只能限制为移动电源电池充电的电流。 它无法控制电流、从而为连接到 Type-A 端口的外部电话充电。

    如果理解了这一点、则该充电器相当易于使用。 请注意、如果您不使用软件控制、我建议查看数据表表表表4。 充电参数默认设置、以确保这些设置适用于您的移动电源。

    对于用于移动电源功能的 OTG/升压模式、它非常简单易用。 只需将 OTG 引脚拉至逻辑高电平(VSYS 或 VBAT)、当适配器被移除时、在30ms (典型值)后、OTG 轨将自动变为稳压状态、从而提供足够高的电池电压。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的反馈。

    我需要向您提出进一步的问题:

    -电话未 连接至 Type-A 端口时,情况如何? bq24295能够检测到手机的存在?

    -如果是为我的主电子系统供电(+3.3V)。 我应该将其直接连接到引脚系统吗? 还是需要添加外部 LDO?

    -如果我的适配器是 Type-C USB。 我可以使用 D+/D-检测吗?

    -您是否有任何解决方案可以实时控制电池电量?

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hafedh、

    它无法检测 PMID 输出上是否存在电话。 您需要一些电流监控或其他信号来确定这一点。

    我会使用 LDO、因为 SYS 电压将随电池电压跟踪。

    USB-Type C 只是一个连接器、专用于 USB3.1和 USB PD 规范。 D+/D-检测遵循 USB2.0和《BC1.2规范》。 仅通过充电器上的 D+/D-检测、即使您有 Type-C 连接器、充电器也会检测基于 BC1.2的设置。 但是、如果您需要 USB PD 或 Type-C 连接器的 CC1/CC2引脚上的握手、此充电器将不会这样做。

    您的意思是实时控制电池? 您是否询问如何控制放电流以将电池与系统负载隔离?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joel:

    感谢您的反馈。

    实际上、我将使用连接到 Vbus 引脚的 USB-C。 引脚 D+/D-将被短接、并且将通过引脚 ILIM 中的电阻器来控制电流限制。 (是这样吗?)

    其他问题:

    -我不知道如何配置 bq24295以在运输模式下切换。 请帮我构建此功能吗?

    -如果断开 USB-C 电源、则外部设备的 USB-A 也会断开、并且 SYS 引脚上没有负载=>在这种情况下、电池处于运输模式?

    -我是否需要添加反极性保护? 过流/过压保护? bq24295不包含内部保护?

    提前感谢您的帮助

    此致

    哈菲德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hafedh、

    如果您短接 D+/D-或不使用 D+/D-功能、则可以使用 ILIM。

    要进入运输模式、我建议查看数据表的第8.3.1.2.2节"运输模式"。

    对于未插拔 USB 且 VSYS 上没有、您仍需要按照第8.3.1.2.2节"运输模式"中的步骤进入运输模式。

    正确、充电器不包含反极性保护、但具有过流和过压保护、但这通常是独立初级保护器等的辅助功能。


    此致、
    Joel H