This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861加电控制

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802086/tps23861-tps23861-power-on-control

器件型号:TPS23861

你(们)好、Tis

TPS23861 是否具有48V/3.3V 顺序控制电源?

TPS23861是否可以支持热插拔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    TPS23861确实需要电源 SON 序列。 请查看此 应用手册。 只要输入电压仍处于数据表中的绝对最大值范围内、您就应该能够进行热插拔。 谢谢。

    此致、

    一分钱