This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:LM3670 / LM3671:如果 EN =(VIN - 1.1V)、静态电流增大?

Guru**** 2385480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802196/lm3671-lm3670-lm3671-increased-quiescent-current-if-en-vin---1-1v

器件型号:LM3671

大家好!

我想知道、如果 EN 的电压明显低于 VIN、EN (使能引脚)的输入级是否会表现出静态电流消耗的增加。 我在 VIN = 3.6V 和 EN = 1.5V 的情况下进行了一个实验、这是空载静态电流开始变得更高的阈值。 以下是数据表中的相关摘录:

这是我实际尝试执行的操作:

我正在尝试实现一个低成本和低功耗开/关电路(建议使用更好的电路是最受欢迎的!)。 如果连接了来自 USB 的+5V 电压、则稳压器必须打开。 如果按下按钮、稳压器也必须打开。 在这两种情况下、微控制器必须通过连接到网络"+3V3_HOLD"的 GPIO 输出引脚来保持启用的稳压器。 当微控制器想要关闭时、它取+3V3_HOLD 低电平。

+VBAT 连接到锂聚合物电池(+3.6V 至+4.2V)。 因此、当电路由电池供电时、U5-1 (VIN)=~4.2V、但 U5-3 (EN)=~3.1V (肖特基二极管压降超过 D10)。 这是~1.1V 的差异。 数据表指定了 VIN=3.6V 但 VIN=4.2V 时的 EN VIH 阈值、这引起了我对 EN 引脚输入级的问题:

如果栅极电压处于电源电压的中间、EN 引脚是否是具有更高击穿电流的常规互补 PMOS - NMOS 对? 还是表现出极低泄漏电流的特殊电路?

我的电路是否能够以最小静态电流正常工作、或者是否有更好的替代方案?

提前感谢、

Pieter

https://piconomix.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    关于您实现的电路、我不能说太多、因为它不是我们文档的一部分。 通常在 EN 端有一个比较器、因此您具有非常低的电流。 关于您的测试、我认为您测量了由于器件仍在切换而产生的消耗电流(而不是静态电流)。 请查看以下文档:
    www.ti.com/.../slva757.pdf
    www.ti.com/.../slyt412.pdf
    您将此器件用于哪个应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alfonso:

    感谢您分享文档并指出重要的语义差异。 是的、我指的是无负载电流、而不是 IQ。

    了解一下、一般情况下、EN 端有一个电流非常低的比较器。 谢谢!

    此致、
    Pieter