This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:有关安全认证的设计建议

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802364/bq76pl455a-design-advice-with-regard-to-safety-approvals

器件型号:BQ76PL455A
主题中讨论的其他器件: BQ76940

我们目前正在研究如何为 3Ah 和9Ah 上的48V 锂离子/磷酸铁锂电池实施充电平衡/保护板

我一直在寻找 BQ76PL455A 和 BQ76940  

我们试图了解获得安全批准所需的所有安全措施

如果您能就此向我们提供任何帮助、我们将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ajayt、

    您可以通过电子邮件联系我吗?

    谢谢、

    Taylor Vogt