This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:PFC 5000W

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801945/ucc28070-pfc-5000w

器件型号:UCC28070

您好 的团队:

我想设计 PFC、Vin=85-265VAC、Vout=390V/13A、它可以使用设计的 UCC28070吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    是的、您可以为此应用使用 UCC28070。
    PMP4311是一款5kW PFC 设计、可用作满足您的要求的基础。
    此设计的最小输入电压为180Vac、因此您需要运行 Excel 计算器工具并检查需要修改哪些组件。
    此致
    John