请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 主题中讨论的其他器件: LM5060
您好!
我在一个设计中使用 LM3481、其中输入电压为6-11V、输出电压为13.5V、
但我在测试时遇到了一个问题。短路保护不起作用。当 OUT 处出现短路时、MOSFET Q4烧断。请建议如何解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.