This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:补偿公式?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800640/bq25713-compensation-formulas

器件型号:BQ25713

您好、Steve、  

对10k 至20kHz 的谐振频率要求采取了一些后续行动。

似乎您正在尝试"让我们接近"这个范围。 但是、您能否稍微介绍一下您用于计算的电路的哪些部分? 例如、您只是查看 LC 部分、还是添加负载电阻器、还是考虑电容的直流偏置等?  我知道、对于我认为您的意图、这种提问方式可能会很快变得过于复杂。 我只想确保在计算中有足够的 R、L 和 C。  

最后、您是否会特别关注以确定总体稳定性? 瞬态响应始终是最受欢迎的。  

谢谢、  

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    尽管补偿是外部的、但我们建议使用 BQ25713EVM 上的元件验证转换器的稳定性。

    我将参考该原理图、不会将 COMP1和 COMP2 RC 网络从该原理图中进行更改。

    对于输入和输出级、我们建议 VSYS 节点上以及输入上、ACx 感应电阻器之前至少有40uF 的有效输出陶瓷电容。


    此致、
    Joel H