This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2411:TPS2411驱动能力

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799707/tps2411-tps2411-driving-ability

器件型号:TPS2411
主题中讨论的其他器件:UCC23513

尊敬的团队:

客户觉得8 MOS 的驾驶问题。

在这里、您有什么关于驱动8 MOS 的建议吗?

在这里使用 UCC23513是否是一种良好的解决方案?

http://www.mouser.com/ds/2/149/FDMS7650-348327.pdf

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您能解释一下客户面临的问题到底是什么吗?

    原理图中的 UV 引脚连接到 GND、这意味着器件不会导通、因为 UV 电压始终低于其0.6V 的阈值。

    共4组 MOSFET、每对栅极电容约为25nF、导通时间约为5ms 至6ms。
    热插拔 MOSFET 需要在 SOA 范围内持续5-6ms、这取决于浪涌电流。

    如果您可以让我们了解输出电容和负载电流要求、我们可以计算浪涌电流。

    由于 MOSFET 并联、启动期间的浪涌电流分布不均匀。 我们可能必须为 SOA 计算留出足够的裕度。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    如果您能看到该主题、请告诉我们。

    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮。

    此致、
    Kari。