This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:故障(&quot);充电完成(&quot);状态

Guru**** 2503275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799630/bq24032a-problem-with-charge-done-state

器件型号:BQ24032A

您好、TI 团队、  

我使用 BQ24032ARHLR 设计了一个 PCB 和 I m。 我的问题是:我在 BQ 输出中集成了 LED,以显示数据表中提到的电池充电状态,但当电池充满电时,我的 LED D11未亮起。  

 

请任何人帮我、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amine、
    您是否更换了 LED? 尝试切换 CE 并检查 D11在充电完成后是否正常工作。
    充电完成后、您还可以尝试测量 STAT2引脚到 GND 的阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尚未看到响应、因此我将关闭此主题。 请回复重新打开。