This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715:内部基准精度

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801460/tps715-internal-reference-accuracy

器件型号:TPS715

您好!

TPS715基准看起来是1.205V、但我找不到基准精度信息。

精度是否为+/-4%、这是 Vout 精度?

当我们计算 Vout 变化时、它可以根据 Vref 和电阻分压器最小值/最大值进行计算、对吧?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    精度规格涵盖包括基准在内的所有内部电路。 此外、内部基准是误差的主要来源。 因此、您可以在计算中使用4%来获得基准精度。

    以下应用报告讨论了电阻分压器如何影响整体输出轨精度:

    www.ti.com/.../slva423.pdf

    非常尊重、
    Ryan