This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:电源轨10 (第9页)故障关闭从电源轨、错误故障

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798951/ucd9090a-rail-10-page-9-fault-shut-down-slave-erroneous-fault

器件型号:UCD9090A

您好!

在 UCD9090A 上运行验证时、每次我们仿真电源轨上的故障时、都会在电源轨#10 (1.0V 电源轨)上出现错误故障。  它始终显示为欠压故障。  您能帮助我们了解导致这种情况的原因吗?  当在该电源轨上模拟故障时、电源轨#10可以正常工作、但出于某种原因、当我们在任何其他电源轨上模拟故障时、电源轨#10仍会出现欠压故障。   

谢谢、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom

    在仿真其他电源轨上的故障时、您是否测量电源轨10上的电压? 电源轨10的故障是新故障还是旧故障? 如果这是一个新故障、对我来说、当您在其他电源轨上仿真故障时、电源轨10上会出现 UV 案例。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    感谢您回来。 以下是您的问题的答案:
    1."在模拟其他电源轨上的故障时、您是否测量电源轨10上的电压?"
    答:否、但是如果我从 UCD9090A 控制中取出电源轨10 (IE;使 UCD9090A 不关闭电源)、则故障不会显示。 即使 UCD9090A 已关闭所有电源、它仍在监控电源轨10 ...即使它关闭了电源轨。

    2."电源轨10的故障是新故障还是旧故障?"
    答:这是一个新的故障。 如果故障日志为空、那么如果我仿真电源轨2上的故障、我将始终在电源轨#10上出现欠压故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tom

    您可以共享您的项目文件吗? 电源轨#10是否设置为故障电源轨的故障关断从电源轨?
    仅当电源轨的电压降至低于 POWER_Good 阈值的故障阈值并且电源轨不打算关闭时、器件才会报告故障。

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们尚未收到您的意见、并假设您找到了解决此问题的方法。 如果没有、请在此处回复。
    此致
    Yihe