This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54327的输出纹波电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800990/output-ripple-voltage-of-tps54327

主题中讨论的其他器件:TPS54327

我们有关于 TPS54327的问题。

请告诉我们在以下条件下计算输出纹波电压的方法。

1。

VIN=15V

VOUT=5V

2.

VIN=15V

VOUT=3.3V

输出纹波电压是否随输出电流、电容和电感变化?

我们能否通过 WEBENCH 检查输出纹波电压?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 输出纹波电压可能会随输出电流、电容和电感而变化、您可以通过 WEBENCH 进行检查。

    如果您想自行计算、 请参阅 www.ti.com/.../slva630a.pdf、谢谢。