请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 尊敬的 TI 专家:
我们公司使用的是 bq76940。 但–40°C 至85°C 下的 ADC 电池电压误差对于我们来说不够低。 为了降低精度、我有一些问题。 请帮帮我。
问题1:不同温度下电芯电压 ADC 监控误差的特征是什么?
问题2: 在不同温度下,每件产品的一致性如何,我们是否可以通过软件编程来补偿温度的影响?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.