This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:数据表最大额定值检查

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801032/tps53315-datasheet-maximum-rating-check

器件型号:TPS53315
主题中讨论的其他器件:TPS53355

大家好、

您是否会帮助检查 LL 的输出电压? 正确吗?

它与 TPS53355看起来不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    射线、

    是的、它们是不同的。 TPS53315是12A 器件、而 TPS53355是30A 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我知道额定电流是不同的、

    您需要帮助检查数据表上显示的 LL 电压范围、

    TPS53315显示 LL 最大电压为-7V、

    TPS53355显示的 LL 最大电压为27V、

     它有很大的区别、它是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    射线、

    如您所知、LL 节点电压波形的上升沿和下降沿都将出现过冲/下冲。 TPS53355指定了上升过冲(27V)和下降下冲(-7V)瞬态。 TPS53315仅指定下降沿瞬态下冲(-7V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    已理解、感谢您的确认。