This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3836:ESD

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3836, TPS3836-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800234/tps3836-esd

器件型号:TPS3836

我们使用监控电路 TPS3836J25DBVR。 数据表显示 ESD 敏感,但未指定级别。 我们将其分类为1类、这是此类器件的典型值、器件指定为0类、这毫无意义。  TI 声明将该器件视为 ESD 敏感型器 件;因此需要 ESD 级别才能正确处理该器件。   0类器件需要特殊处理。

QA/可靠性应具有 TPS3836的 ESD 等级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    有关 TPS3836的 ESD 规格、请参阅汽车数据表第一页的第三个要点、网址为 :www.ti.com/.../tps3836-q1.pdf
    我们希望在不久的将来在商业数据表中对此进行更新。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提供的 ESD 适用于 TPS3836-Q1。 我需要的器件型号是 TPS3836J25DBVR。 不是 Q1版本。 它们是否会被视为相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    器件中的裸片是相同的、因此也请对商业级使用相同的值(TPS3836J25DBVR)。 根据经验、尽管我们的器件属于商业级或汽车级、但其 ESD 额定值通常相同。 我将研究更新我们的商业数据表、并在其中添加该数据表。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我注意到您将此回答标记为"未解决"、因此我想知道您是否还有任何问题、但我没有回答。 如果没有、请选择 Resolved、以便我们可以关闭此 e2e 线程。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Abhinav.Sharma">您好、

    我注意到您将此回答标记为"未解决"、因此我想知道您是否还有任何问题、但我没有回答。 如果没有、请选择 Resolved、以便我们可以关闭此 e2e 线程。

    谢谢、
    Abhinav。

    [/报价]