This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:是否有 TPS92511的外部 MOSFET 版本?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511, TPS92692, TPS92691, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799643/tps92511-do-you-have-external-mosfet-version-of-tps92511

器件型号:TPS92511
主题中讨论的其他器件: TPS92692TPS92691INA149

 大家好、

 我的一位客户正在寻找 TPS92511外部 MOSFET 版本的器件。 如果开关 MOSFET 是外部的、则  可以使用高 VDS MOSFET 并通过 一些外部器件钳位 VCC、将其用于更高电压的输入条件或大量串联的 LED。 客户正在寻找 Microchip、 HV9910B 等 TI LED 驱动器

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005344A.pdf

您有这样的器件吗?

非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    有关低侧 NFET LED 控制器、请参阅 TPS92691或 TPS92692。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Issac、

    感谢您的回复。 如器件数据表(SLVSD68)中的图27所示、TPS92691的降压转换器拓扑可在 HV9910B 中使用。

    我有几个问题。

    CSP/CSNN 端子最大输入电压为65V。 如果 LED 阳极电压的输入电压为220V、当 PWM=L 停止开关时、CSP/CSn 端子电压可能超过65V
    是否需要使用 CSP/CCSN 进行 LED 电流感应?
    LED 电流是否只能通过端子电流感测进行控制?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    CSP 和 CSn 被限制在65V 绝对最大值。 与 VIN 引脚相同。
    平均 LED 电流只能通过 CSP/CSN,而不能通过 IS 引脚来调节。

    什么是 LED 灯串电压?

    客户能否接受模拟调光(通过调节 IADJ 引脚来降低电流)而不是 PWM 调光?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Issac、

    串联的 LED 数量为25~50件。 LED 也是白色 LED。 LED 灯串电压约为87.5V ~ 175V。
    我认为客户可以接受模拟调光。 如果您有任何解决方案、请告诉我吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

     因此、很难使用 TPS92691/2、因为 CSP/CSNN 引脚 可能 仍会看到超过65V 的电压、例如、使用87.5V LED 的220V 输入电压、浮动降压电压仍将为132.5V

    我唯一能想到 的是添加一个电流感应放大器、例如 INA149、并将共模电压基准转换为接地、CSn 连接到接地、CSP 连接到放大器输出。

    可通过调整 IADJ 输入值来实现模拟调光 。 输出电流为 VIADJ /(14 * RSNS)。 当然、VIADJ 不能很小(我们建议 VIADJ >=0.14)、并且内部钳位在2.4V、这有一些限制。

    看看这是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Issac、

    非常感谢您的回复!

    此致、
    Kazuya Nakai。