请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 您好 TI
我们需要制造一个隔离式电源。
直流输入为9-36V、输出为5V/5A
因为它用于挖掘场以避免电源火灾。
客户要求输入电容小于2.2uF。
我们目前选择 了 LM5022。
使用 WEBENCH 仿真参考设计、开关频率为500KHz、输入电容设置为 Cin:1uF 和 CinX:1uF。
谢谢你
Jerry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.