This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:TPS2544放置建议

Guru**** 2519460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800542/tps2544-tps2544-placement-suggestion

器件型号:TPS2544
主题中讨论的其他器件: TUSB217

您好!

在笔记本电脑产品上、USB Type-A 连接器将放置在带有190mm FFC 电缆连接到系统主板的子卡上。  您建议在何处实现 TPS2544?  子卡是否靠近 USB 连接器或系统主板?  USB 总数据长度约为77600mil、VBUS 上该端口的最大电流额定值约为2.1A。

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    我建议将 TPS2544放在子卡上、靠近 USB 端口的位置。 我唯一担心的是布线长度很长的信号完整性。 这可能不是问题、但我建议可能添加 USB2.0信号调节器、例如主板上的 TUSB217。 是这样
    USB 端口--> TPS2544 --> TUSB217 --> EC
    也许没有必要、但拥有该选项会有所帮助、并且可能会在将来消除一些沮丧/调试。