This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:加电后的最小输出电压(无电池)

Guru**** 2557590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799814/bq25713-minimum-output-voltage-after-power-up-no-battery

器件型号:BQ25713

我将启动基于 PS/充电器的此控制器。

我将 CELL_BATPRESZ 上的分频值配置为0.55*VREF 或三节电池。 我预期输出电压为12.5V、但我有大约9V 的电压。 电池未连接、微控制器未编程。

我设计了 PS/充电器、以便当它通电并且由于某种原因微控制器无法运行固件时、负载(工业 PC)可能会尝试恢复(例如、通过重新加载固件。 此外、我希望即使未安装电池也能这样做。  我假设电压为12.5V (未安装电池)。

那么、在这些条件下、这个9V (ish)电压是否是预期的电压?

BTW、电池为10节镍氢电池、额定电压为12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    没错。 CELL_BATPRESZ 对默认最大电池稳压电压进行编程。 对于3节电池、此电压为4.2V x 3S 或12.4V。 因此、该电压表示已充满电的电池的电压。

    现在、在启动时、如果不对充电器进行编程、并且电池侧的电压较低(VSRN 引脚)、则默认充电电流为128mA。 这是由于 AUTO_WAKEUP_EN 特性、此特性将一小部分电流压入电池以唤醒保护电路。

    该电流处于活动状态、VSRN 电压将钳位到称为 VSYSMIN 的值。 在这种情况下、系统电压 VSYS 将调节为 VSYSMIN 值。 连接电池和有效适配器后、VSYS 的最小值为 VSYSMIN。 VSYS 随后将在电池充电时使用 VBAT (VSRN)进行跟踪。 连接电池后、VSRN 电压保持在 VSYSMIN 值附近、VSYS 也是如此。 对于3S 配置、VSYSMIN 值为9.216V。

    现在、您可以始终使用4S CELL_BATPRESZ 配置、并且您的 VSYSMIN 值将为12.288V、但默认电池稳压电压将为16.8V。 但是、在您的应用场景中、您可以使用主机重新编程电池稳压电压、使其降至12.4V。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel。

    非常感谢您的回答。 这很有帮助。 我们将在固件上添加冗余、以便这种无法正常工作的控制器方案极不可能实现。

    较旧。