This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 150V 至400V 输入、24V、16A 输出参考设计建议

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UC28025, UCC28180, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799588/150-400v-input-24v-16a-output-reference-design-recommendation

主题中讨论的其他器件:UC28025UCC28180UCC256301

您好!

我的客户正在为 工业机器人控制应用寻找交流/直流解决方案。  规格为150-400V 输入和24V 16A 输出。 他们以前使用 UC28025和 双开关 正向 拓扑,但 并不是很令人满意。 请推荐一个闭合参考设计。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    输入电压是交流还是直流? 通常、我们看到具有 PFC 前端 UCC28180的应用将交流转换为400V 稳压直流总线、然后在此功率级别、客户使用 LLC 拓扑通过 UCC256301等控制器将400V 直流转换为输出电压。

    PMP2094与以下内容类似: www.ti.com/.../PMP20946

    此致

    Peter