请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92515 你(们)好
我正在研究使用 TPS92515驱动电阻式加热元件(5欧姆)的可调性。 我希望按如下方式操作(下图简单)。
VIN = 12V (典型值)
所需的功率输出=启动期间~ 16-20瓦。
现在、我在评估板(TPS92515HVEVM-749)上测试了这一点、它在那里看起来工作正常(如图所示)。 但是、我想使用更小的电感器(按封装尺寸)。
因此、使用具有以下参数的设计计算器。
根据指南、我用10uH 的电感器替换了电感器、降低了关断电阻、还缓冲了输入/输出电容。
现在、当我再次测试它时、它仅在我设置 Iadj = 2、4V 时启动、然后 PWM 调制工作正常。 但是、如果我降低 Iadj 电压并使用 PWM、它会关断。 仅使用 Iadj 来降低 Iout 有效(启动除外)。
那么、我的问题是、是否可以根据此操作使用较小的电感器值、以及我在这里缺少的值?