This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:QON 引脚使用

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799714/bq25898d-qon-pin-use

器件型号:BQ25898D

您好:

我设计的产品使用 TI BQ25898D。我想知道如何使用 QON 引脚。我不打算在我的一侧使用开关来控制它。如果我想继续使用 QON 引脚、如何使用它。另请建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阳光明媚、

    /QON 是 BATFET 使能/复位控制输入。 当 BATFET 之前已通过 I2C 寄存器关闭(运输模式)时、在 tSHIPMODE (典型值为1sec)持续时间内使/QON 变为低电平将开启 BATFET 以退出运输模式。 如果 VBUS 未插电并且/QON 在 tQON_RST (典型值为19.5s)持续时间内变为低电平、则 BATFET 在 tBATFET_RST (典型值为0.325sec)期间关闭、然后重新打开 BATFET 以提供完整的系统(SYS)电源复位。 该引脚包含一个内部上拉电阻器、用于保持默认的高电平逻辑。

    此致、
    Jeff