This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:电感器和 FET 的选择

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799155/bq25713-selection-of-inductor-and-fet

器件型号:BQ25713

您好!

我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我们向客户推荐 BQ25713器件。
规格如下。
我想在数据表图46中为 Q1至 Q4提出 FET、但是否有任何 FET 符合规格?
是否有任何推荐产品作为降压/升压电路的电感器?

(规格)
输入:12V
输出:9V、7V、6V、5V
输出电流:3A
电池:4.2V (15Ah,充电5小时或2.5小时)
从输入到电池为 DCDC 降压充电。
从电池到输出(OTG)的直流/直流升压电源。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji、

    我们通常建议您从 BQ25713EVM 开始、查看用于评估充电器的组件列表。 出于演示目的、我们选择了功率级 MOSFET 和 EVM 上的电感器来支持充电器的整个工作范围。 选择的 MOSFET 能够支持峰值电流和功率耗散、并且具有足够低的 Rdson 和 Qg、以展示充电器的性能。 选择电感器以支持最大峰值电感器电流、而不会饱和。

    我建议从《BQ25713EVM 用户指南》第3.1节开始、了解功率级 MOSFET 和电感器的规格。


    此致、
    Joel H