This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38693:Vin = 5V 时的 VEN

Guru**** 2522710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798954/lp38693-ven-for-vin-5v

器件型号:LP38693

大家好、

在下图中、Vin 和 Ven 之间似乎存在相对线性的关系:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/632570/2334128?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=lp38693%20enable#2334128

但是、在考虑温度和工艺变化时、这种相同的线性似乎不适用于电气特性部分、该部分描述了4V 和6V 时的 Ven 阈值电压。  

我最终想了解 Ven 阈值电压在 Vin = 5V 的温度和工艺变化范围内的变化、但无法从数据表中合理提取此信息。 当输入电压为5V 时、是否可以提供 Ven 的最小规格?  

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    上一篇文章显示了 Ven 如何随 Vin 变化的典型特性。 您会注意到、这是一种线性关系。 虽然如果您绘制3、则电气特性表限制不是完全线性的、但线性回归的 R^2为0.9423、并且随着 Vin 的上升限制、趋势仍然相同。 因此、为 Ven 提供至少3V 的电压将确保为6V 及更低的输入电压启用稳压器。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    虽然我同意您的看法、即3V 将确保稳压器在 Vin = 5V 时导通、但我需要知道 Ven 可以达到多低、以保证操作 b/c 我的使能引脚的输入电压仅保证为2.7V。 因此、根据输入电压和使能电压的趋势、随着输入电压的降低、使能电压也会降低、但我需要知道多少。 如果您可以为我提供精确的 Vin =5V 最小值、这将是非常值得赞赏的。

    谢谢、
    进行了比较
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    在我们的最终测试程序期间、我们不会在每个输入电压下测量使能阈值。 因此、我们只能提供已经为5V 输入电压提供的典型数据。我们的测试参数显示、为 Ven 提供至少3V 的电压将确保为6V 及更低的输入电压启用稳压器。

    非常尊重、
    Ryan