请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 您好!
我在 RT1和 RT2计算方面没有什么问题。 我使用的是工作电压介于2、75V 和4、2V 之间的锂聚合物电池。 如果我按照 VBUS = 5V 的公式、使 VREGN = 4、8V、并且 RTC 上的冷/热温度窗口充电时间介于+10°C 和+45°C 或18K 和5K 之间、则我发现 RT1为负值。
我的充电温度窗口似乎太小、无法为 RT1提供良好的值。 您是否同意此结果?
此致、