请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28740 主题中讨论的其他器件: UCC28742
大家好:
参数:交流/直流、输出:30W;输入电压:90V~300VAC;内部 MOS cotroller,隔离式或非隔离式。哪个 PN 可以满足要求? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Tony、
我不认为 TI 提供 了一个具有内部 MOSFET 的低功耗离线转换器来实现30W 的功率。 UCC28740和 UCC28742控制 器可通过外部 MOSFET 轻松实现30W 的功率。
以下链接将为您提供使用 UCC28740控制器的45W 参考设计。
UCC28740具有内部高电压启动电路、可在 UCC28740启动并运行后关闭。 但是、如果您希望降低设计成本、 您可以使用 UCC28742、该器件没有内部启动电路、需要使用涓流充电电阻器来启动系统。 以下链接将使您转至数据表。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28742.pdf
此致、
您好!
您可以使用许多工具将设计修改为72W。
此致、
Mike