This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:断开 VC2以实现低功耗

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798605/bq28z610-disconnect-vc2-for-low-power

器件型号:BQ28Z610

大家好、

客户希望断开 VC 以实现低功耗。 因此、它们在 VC2端添加了一个控制开关(下图所示为 R97 DNI)。 当需要省电时、开关将关闭、并在工作时再次打开。  

1.当开关控制 VC2通电时,监测计还可以提供准确的电池数据?

2.如果是、可以输出电池数据的监测计的 VC2需要多长时间重新供电?

e2e.ti.com/.../1680.1.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    这是电池组侧电量监测计、而不是系统侧电量监测计。 我不建议这样做、因为这样会关闭芯片电源、并且监测计上通过的任何充电数据都将丢失、从而导致初始化错误

    监测计需要大约2秒才能从关断状态开始

    谢谢
    Onyx