This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:充电结束时未设置 FC

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798305/bq34110-fc-not-set-at-the-end-of-charge

器件型号:BQ34110

您好!

我使用镍氢 dT/dt 作为充电结束检测的事件。 (我正在使用 FC 位来停止充电器。)

我遇到了一个奇怪的问题、以前没有遇到过:一次充电结束时、FC 未设置、电池充电过度。

这是错误还是配置中的某个操作会阻止在 dT/dt 事件中设置 FC 位?

(我附加了数据记录文件和自动导出中的最后一个 g.files)

 e2e.ti.com/.../datalog.zipe2e.ti.com/.../2084.datamemory.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是 FC 设置电压过高:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、

    我无法从图上的刻度中看出、但请确保以 C/2或更高的速率充电。

    电池的电压阈值可能过高、请参阅电池数据表。

    此外、请确保设置 Delta temp 和 Delta temp time (Delta 温度和 Delta 温度时间)设置以捕获充满电时的温度升高。

    对于 NIHM 终端、您可能还希望启用 NIDV/dt。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    电压阈值似乎过高、它将以较低的值重试。

    谢谢、