This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002T:快速充电时间和加电关闭时间限制

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170314/bq2002t-fast-charge-time-and-top-off-time-limits

器件型号:BQ2002T

您好!

我使用 BQ2002T 为镍氢电池充电。 数据表中规定了快速充电时间和截止时间的时间限制、如下所示。 我使用的是 TM =中(0.5 * Vcc)。

我想知道指定的时间限制是否为:

快速充电时间限制+加电关闭时间限制= 320分钟

快速充电时间= 320分钟、加电关闭时间限制= 320分钟

谢谢、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    快速充电时间为320分钟、然后装置进入顶部关闭阶段、计时器为320分钟  在中间设置中、每种模式的时间为320分钟。