请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92611-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS92613-Q1
您好、先生、
我的客户正在设计电动汽车充电器上的 LED 模块、解决方案目前是 TPS92611-Q1。
请在下面检查是否有任何问题? 非常感谢!
- IC 输入电压:24V 直流
- 5S1P LED、每个 LED 的 VF 为2.9-3.9V
BR、
廖青
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我的客户正在设计电动汽车充电器上的 LED 模块、解决方案目前是 TPS92611-Q1。
请在下面检查是否有任何问题? 非常感谢!
BR、
廖青
你(们)好,先生