请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24612 主题中讨论的其他器件: UCC28780
关于 UCC24612的使用的另一个说明。
从数据表的图17可以得出结论、在主开关关闭的每个周期中、都存在一个隐含的假设、即存在一个二极管(在本例中为体二极管) 必须在很短的时间内执行此操作才能开始开启 SR 的过程。
在这种情况下、会对体二极管施加什么要求?
如果隐式假设不成立、那么当时间=0时 SR 导通时间开始时、如果时间=0表示次级电流的开始、则 t=0时没有导电返回路径(假设 SR 在低侧)、该时间如何开始
我们在工作中有一个将具有20安培负载的设计。 包括电容器充电、峰值电流将很高。 因此、需要注意这个体二极管。
Thnx
Robin