This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 限流器芯片解决方案、

Guru**** 2512075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843325/current-limiter-chip-solution

主题中讨论的其他器件:TPS2553TPS2552

大家好、  

我在这里有一个场景、我们有一个芯片(FPF2100)由于某些原因而被炸、我们无法找到、百分比很低、但确实发生了。 我们仅将此部件连接到笔记本电脑 USB、我们获得的其中一些主板由于此芯片而返回。 TI 是否有任何解决方案可让我们传递5V 输入并将电流限制为最大200mA、并阻止输入到系统的较高电流(或将其余电流短接)? USB 1.0和2.0通常可提供高达500mA 的电流、而 USB 3.0则可提供高达900mA 的电流。 我们一定会感谢您的任何帮助。  

谢谢。

Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个中国假日。

    很快就会回复您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您可以查看 TPS2552或 TPS2553。

    电流限制设置点可在0.075A 至1.5A 范围内调节。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。