This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178EVM-792:有关输出电压下降和纹波的 EVM 测试问题

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841633/tps61178evm-792-evm-test-questions-on-vout-drop-and-ripple

器件型号:TPS61178EVM-792

尊敬的团队:

我的客户已经测试过我们的 EVM、但他们有一些问题。 请帮帮他们。 顺便说一下、它们将我们的 EVM 更改为12V 输出电压。

1.当负载从空载瞬变到3A 时,有8.94V 的压降。 是否有任何减少输出电压下降的建议?

输出纹波约为1V。  是否有减少输出纹波的建议?

下面是供您参考的波形。 谢谢你。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polly、

    1.为了改善瞬态性能,请将限流电阻器减小至51k。 增加输出电容器、目标压降是多少?

    如果负载瞬态在0A 至3A 范围内至关重要、我们可能需要考虑强制 PWM 器件 TPS611781。

    2.高稳定纹波是由探头设置和耦合到示波器的噪声引起的,而不是实际性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polly、

    我关闭了帖子、因为没有进一步的反馈。 如果有问题、请在下面回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    我的客户已将 Rlimit 更改为51k Ω、但 Vdrop 没有得到改善。 你有其他建议吗? 谢谢你。

    此致、

    Polly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polly、

    请尝试增加输出电容器。

    您还向我发送了一封电子邮件、告知客户需要5A 输出电流、这可能需要一个控制器器件 TPS4306x。 我关闭这个帖子。