This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T230W:PTH08T230W 输出为0V

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T230W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837288/pth08t230w-pth08t230w-output-is-0-v

器件型号:PTH08T230W

您好:  

     我有两 个 PTH08T230W 输出为0V。 我测试了坏模块和良好模块之间的电阻、发现没有异常。 是否有任何测试模块的建议? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    对于坏模块、输出是否对地短路? 如果您用 全新的模块更换了部件、您是否获得了稳定的1.2V 输出电压? 我将花一些时间查看您的原理图、并就此向您提供一些反馈。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我可以获取有关此内容的更新吗?

    您所附的原理图看起来不错。  

    此致、
    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jimmy:

      1:对于坏模块、输出是否对地短路?  >>>否

       2:如果您用 全新的模块更换了部件、您是否获得了

      1.2V 稳定输出电压?>>> 是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    该模块可能具有损坏部件的输入电压过载。 应尝试在施加电源且没有接地电阻的情况下测量引脚7上的电阻和电压。 引脚7的最大输出电压应在断开时为0.7V。 当打开时、高于该值的值可能表示控制器已遭受某些损坏。

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy:

       客户测试正常模块针脚7脚对地电压为0.61V、问题模块针脚7脚对地电压为0.02V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    坏模块听起来像是部件不再内部调节。 这就是我将在正常工作的电源模块和"问题"模块之间进行检查的方法。 如果电压过低、就像问题模块的0.02V 情况一样、可以推断内部部件损坏。 这是唯一损坏的部件还是其他部件? 您还能探测它们的引脚7到接地电压吗?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、  

    只需检查您是否能够解决问题或是否仍需要帮助。  

    谢谢、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    一段时间以来,我没有听到你的反馈。 我将假定您能够解决您的问题、并将关闭此主题。 如果您有任何其他问题或疑虑、请回复此主题、并重新打开以进行进一步讨论。

    谢谢、

    Jimmy