This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:加密的 PSPICE 文件

Guru**** 2381160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031, TPS62802, TPS63036, TPS62808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841968/tps63036-encrypted-pspice-files

器件型号:TPS63036
主题中讨论的其他器件:TPS63031TPS62802TPS62808

我正在尝试使用提供的 PSPICE 模型对一些开关模式电源运行 SPICE 仿真。 我正遇到这样一个问题:它们都是加密的、我无法运行任何分析。 我正在尝试使用 TPS63031、TPS63036和 TPS62808 (或 TPS62802)执行此操作。 我的印象是您可以解密这些文件、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie 您好:

    以下是一些模型: http://www.ti.com/product/TPS63036/toolssoftware  http://www.ti.com/product/TPS63060/toolssoftware

    您可以使用 TINA 来进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS63036文件仍处于加密状态、TINA 将仅运行瞬态仿真。 我需要能够进行噪声分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie 您好:

    我需要向团队核实是否有可用模式。 但恐怕需要一些时间。 请耐心等待。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie 您好:

    我正在与团队一起检查该模型。  

    我想知道您关心什么噪声、您对结果的期望是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想看看输出端的开关噪声(输出电压纹波)、即电感器的充电和放电。 如果模型根据负载准确变化,我想对不同负载下的输出纹波进行建模。 我还想‘两种工作模式(PWM 和“高效”)进行建模,假设该模型提供了此功能。 ‘可能,我要测试处理指定开关频率(PWM 模式)的滤波器,但也要查看是否可以在“高效率”模式下有效地进行滤波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie 您好:

    我已经快速进行了仿真。 基于设计的 TINA 可以正常工作。 但是、仿真和实践之间存在一定的差距。

    我将向您推荐基于 EVM 进行测试。 或者、如果没有太多的测试点、我们也可以帮助您进行一些测试。 (购买您可能需要等待、因为这是假日。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请告诉我您何时可以发布这些模型。 与此同时、我将购买评估板进行物理测试。

    最棒的

    Sophie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie、您好!

    该模型正在对器件的瞬态行为进行建模。 它不会以您可以基于该模型设计噪声滤波器的方式反映输出电压纹波或 PFM 模式。 我们不打算发布 TPS63036的未加密模型。

    此致、
    Brigitte