This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:无负载时的 BQ24610控制引脚

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795732/bq24610-bq24610-control-pin-when-no-load

器件型号:BQ24610

您好!

   我的项目用于直流输入15V、充电电路充满12.6V 充电电路、我有两个疑问、第一个问题是当我空的时候、我的两个不同的板 HIDRV 和 LODRV 和 PH 英尺开关频率是不同的。 下面是在我的测试中被示波器截取的波形。 第二个问题是、我设置的电池电压为12.6V、但我已充满的电池电压为12.5。 我已阅读 BQ24610的规格和规格。 量程的0.5%有点错误。 可以给我一个答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否重新附加示波器捕获? 我看不到附件。
    对于充电调节精度、您需要查看 VFB 电压、0.5%的规格将基于该值、而不是 SRN 电压。 如果充电器感应电池电压与实际电池之间的阻抗过大、有时会导致人工压降、从而诱使充电器思考充电是否完成、则电池电压调节可能会有不精确的情况。 然后、当电流终止时、压降消失、电池未按预期充满电。 您还可以尝试降低终止电流以更充分地为电池充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将回复包含相同问题的其他主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar、

         

    当锂电池正常工作时、19、20和21英尺的频率约为600kz。 当锂电池未连接时、三英尺的频率相同、两个不同的板看起来不同。 频率、我很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    HIDRV 看起来不稳定、导致 PH 下降。 这可能与 BTST 在高电平周期期间无法正确驱动 HSFET 有关、从而导致 LODRV 持续开启以刷新 BTST 电荷。 您是否可以共享原理图? 另一个步骤是在 EVM 板上进行评估、并根据您的设置进行配置、因为该板已被验证为正确的解决方案。 您可以根据您的15V 输入、12.6V 电池应用在 EVM 上进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Kedar Manishankar、

    我没有 bq24610的 EVM。 我的电路图上的参数与 BQ24610的 EVM 相同。 唯一的区别是 D1。 我的二极管可以通过100mA 电流。 您可以通过380MA 测试。 我使用的二极管是 PC32PF3000A1EP。 我可以通过100mA、我想知道它是否是出于这个原因。 但我感到惊讶的是、这在携带电池时是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于您的输出电压接近输入电压、因此占空比可能很高。 这意味着 HSFET 的导通时间将长于 LSFET、并且由于 BTST 电容器在 LSFET 导通时间期间充电、二极管限制持续电流不足以在此小的 LSFET 导通时间间隔内为 BTST 电容器充电。 您是否也使用了与 EVM 相同的 Q3和 Q4? 高 Qg 会影响开启这些 FET 的栅极驱动强度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar、

    我的 Q3和 Q4使用较低的栅极电容、我检查了 QQ 和 Q4的 QQ、Q4的 Q4是34nC、Q3和 Q4的电路板是10nc、我想它是否是由电路板 D1电流限制引起的、 我的 D1电流限制为100mA、您的电流限制似乎为300mA、我无法在此处申请 BQ24610deEVM、我无法验证它、我只能在上个世纪我们自己绘制的电路板上测试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    一个很好的检查方法是换出二极管。 我注意到您在同一器件上发布了几个其他问题、并正在检查此问题是否仍然存在、或者您是否能够获取 EVM 板进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问 BQ24610的 TTC 引脚、计时器和端接电流是否可以并联? 哪一个具有较高的并行优先级? 或计时器和终端模式是独立的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只要在 TTC 引脚上放置尺寸合适的电容器、充电安全计时器和终止电流就始终并联。

    就优先级而言、这在很大程度上取决于您的系统参数、即安全计时器设置、终止电流设置、充电电流、电池容量、电路板布局/连接、 等等 例如、如果电池足够大且安全计时器设置足够短、则安全计时器可能会首先命中。 也可以使用反向。


    此致、
    Joel H